Filosofia ja tavoitteet


FILOSOFIAMME

Asiakkaamme
SRK tähtää jatkuviin asiakassuhteisiin, jotka takaavat yrityksen menestymisen pitkällä aikavälillä.
 

Henkilöstö
SRK’n tärkein voimavara on sen henkilökunta. Koska SRK’n henkilökunta omistaa yhtiön, työtekijöiden kehittäminen, hyvinvointi ja saavutukset ovat perusedellytykset yhtiön olemassaololle.

Teknologia
Lähtökohta on, että SRK kehittää ja hyväksikäyttää uusia teknologioita ja menetelmiä asiakkaittemme eduksi.
 
Yhteistyö
Läheiset yhteydet ja intensiivinen kommunikointi globaalin SRK-ryhmän sisällä edesauttavat parhaiden ammattilaisten löytämisen asiakkaan tarpeisiin.
 

Growth
The growth of the company must be in response to the requirements of the clients, both in relation to personnel and technology.

 

VISIOMME

SRK:n tarkoitus on:

  • toimia asiakkaan ensisijaisena yhteistyökumppanina
  • tuoda lisäarvoa asiakkaan projektiin
  • antaa palvelua todelliseen tarpeeseen
  • olla tekniikan kärjessä yhtiön avainaluilla
  • pysyä käytännönläheisenä ja yrityssuuntautuneena
  • vastata toimistaan ja varmistaa asiakkaan luottamuksen


Tavoitteet henkilökunnalle
  • säilyttää yritys henkilökunnan omistuksessa
  • tarjota haastava ja mielekäs työura
  • tarjota yksilölle mahdollisuus kehittää uraa, asiakaskantaa ja mainetta
  • säilyttää innovatiivinen ilmapiiri 


Me olemme riippumattoman kansainvälisen SRK Consulting konsernin pohjoinen uloke.

Me tarjoamme kattavaa erikoiskonsultointia kaivosteollisuudelle ympäri maailmaa.

 

SRK Consulting (Sweden) AB. Org. nr 556768-5689. Toimipaikka Skellefteå