31031
SRK Sweden: Home

Erikoisartikkelit

Russian iron ore operations

SRK löysi ratkaisun, jolla tuotantoa voitiin tehostaa10%:sta 30%:iin rautamalmiprojektissa Venäjällä, mikä lisäsi yhtiön arvoa 400 miljoonalla USA:n dollarilla.lue lisää

Avoimet työpaikat

SRK careers in the UK

SRK rohkaisee alan erikoisosaajia luomaan uraansa organisaatiossamme. SRK on 100 %:sesti työntekijöidensä omistama. Jos tapamme tehdä töitä kiinnostaa sinua.lue lisää

Julkaisut

magazines

SRK:n omien ammattilaisten valkoiset kirjat, vertaisarvioinnit ja artikkelit ammattilehdissä. lue lisää

Metallien hinnat

gold boullion

InfoMines -metallien hintojen kehitys eri valuutoissa ja yksiköissä. lue lisää

Upcoming Events

crowd at SRK tradeshow booth

Meidät voit tavata monissa konferensseissa ja alan näyttelyissä ympäri maailmaa. lue lisää